This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:FB 引脚的最小电压?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037137/tps62903-min-voltage-of-fb-pin

器件型号:TPS62903

大家好、

您能回答以下客户问题吗?

请尽快回复以下有关 TPS62903RPJR 的问题吗? 谢谢你。

  •  我们的光源产品具有闪光灯模式、EN 引脚的最小开关频率是多少?
  • 通过使用 SS/TR 引脚、可轻松将 FB 引脚的电压设置为低于标称值。 FB 引脚的最小电压是多少? 我们可以将其设置为大约10mV 吗?
  • 请参见下图。 如果我们要使用200~400Hz PWM 来控制 LED 的亮度、我们应该怎么做?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    奥地利达尼洛昨天也提出了同样的问题。 我们已经回答了。 请查找 TPS62903:LED 驱动器应用之后的内容。

    谢谢、

    Nancy