This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:当 VDD=0V 时、是否允许从外部电路向 VREG 引脚施加电压?

Guru**** 2580475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158937/tps53319-is-it-permissible-to-apply-voltage-from-an-external-circuit-to-the-vreg-pin-when-vdd-0v

器件型号:TPS53319

您好的支持团队。

我收到了客户的询问。

当 VDD=0V 时、是否允许将外部电路的电压施加到 VREG 引脚?

在器件启动(VDD=0V)之前、向 VREG 引脚施加电压(3.3V)。

是否存在器件无法启动的风险?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San  

    将外部电压连接到 VREG 并不是一个好主意、

    VREG 引脚不应由外部电源过驱。   

    VREG 是 LDO 的输出、其中输入为 VDD。   

    在 VDD 电流可能从 VREG 流向 VDD 引脚之前、VREG 与 VDD 之间存在一个二极管、并且在 VREG 上具有电压。

     在上电之前/期间通过二极管传递电流时、存在闩锁问题。  

    此外、VREG 调节至5V、并连接至3.3V 电压可能会导致连接电路出现问题。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniels-San

    感谢您的快速回复。

    我还有一个关于模式输入的问题。

    模式输入是否具有内部 PU/PD?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个上拉电流源。   上拉电流源和外部模式电阻器产生的电压决定了模式设置。 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniels-San

    感谢您的回答。

    我明白了。

    谢谢!

    此致、

    千兆