This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901:IQ 优化

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036203/tps62901-iq-optimization

器件型号:TPS62901

您好!

我们已经针对 TPS62901RPJR 测试了 EVM、并在6-9uA IQ 电流附近进行了测量。

数据表中提到了大约4uA 的 Iq 是可能的。 我们在数据表中查看了原理图建议、并询问使用此建议4uA Iq 是否可以实现?

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    数据表中的4uA 是典型值。 该 EVM 通过 R1/R2配置了外部反馈。 如果您通过删除所附原理图中的 R1来配置仅使用 R2的内部反馈。 您会将 Iq 降低到大约4uA。 它是可以接受的。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦  

    正如 Nancy 提到的、这是可以实现的。   

    有关典型和最大 IQ 电流、请参阅图6-1和图6-2。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    只需阐明:

    上面附加的原理图应该达到4uA 典型值、因为只有外部 R2、没有 R1、对吧?

    EVM 电路具有外部 R1 (453KOhm)和 R2 (100Kohm)。

    谢谢、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    您的理解是正确的。

    谢谢、

    Nancy