This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:启动阈值电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2894, UCC28C41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037081/ucc2894-start-threshold-voltage

器件型号:UCC2894
主题中讨论的其他器件: UCC28C41

您好!

请告诉我启动阈值电压。
我想为 Vdd 输入12V 电压、该器件需要在启动时输入大于13.5V 的电压。
为什么该器件需要这种情况?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    UCC2894的最大 UVLO 导通电压为13.2V。 如果您必须保证 VIN<13.2V 启动、则需要升压12V、以允许 UCC2894有足够的 VDD 电压启动。 您可以访问 升压稳压 器登录页面以查看可用产品并搜索参考设计。 PWM 运行后、您可以继续通过"微升压"提供 VDD、也可以允许变压器的自举绕组接管。 此外、UCC28C41/5是两个通用 PWM、其 UVLO 导通电压低于12V。 这些不是有源钳位控制器、而是简单的8引脚 PWM 控制器、它们将直接从您描述的12V 输入启动。

    此致、

    Steve M