This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62480:大约'电源正常#39;提供 VIN 之前的信号行为。

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036649/tps62480-about-power-good-signal-behavior-before-vin-supplied

器件型号:TPS62480

大家好

在提供 VIN 之前、您能告诉我"电源正常信号"。
器件是否会将该信号拉至低电平?
或者,在 VIN 电平变为最小输入电压(=2.6V)之前,它是否会浮动?

此致、

Tomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomo、

    当输出电压达到其标称值时、PG 引脚变为高电平。 否则、包括禁用时、在 UVLO 或热关断时、PG 为低电平。  

    通常情况下,在提供 VIN 之前,没有为比较器供电,逻辑“定义”电源正常状态。 此时(在施加电源之前),开漏 FET 的栅极电压由泄漏确定,更有可能关断而不是导通。 如果 PG 引脚通过电阻上拉至输出电压;但器件已禁用;因此没有输出电压、则 PG 引脚将处于低电平状态。

    但在这种情况下、器件是否已从外部启用?  

    PG 引脚是否外部偏置?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的电路中、我使用此 IC 从3.3V 生成1.2V 电压、我正在考虑哪个 VIN 和 VOUT 更适合上拉电阻。
    如果我为上拉电压选择 VOUT、接收器 IC 可能无法接收 PG 信号、因为电压过低。
    但是、如果为上拉电压选择 VIN、我认为 PG 引脚在 VIN 斜升时仅会在短时间内通过 VIN 上拉。 这对我的电路不是很好。
    我考虑另一种避免 VIN 上升未定义状态的方法。
    非常感谢!

    此致、
    Tomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomo、

    我不确定我是否正确理解了您。 如果您将 PG 连接到输出电压(1.2V)、我不会看到问题。 当上升沿达到 Vout 的96%时、PG 将具有逻辑高电平。  

    我是否有误解?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    此外、我认为即使 PG 引脚被 VOUT 上拉、该 IC 也能正常工作。
    但我想将 PG 信号连接到 TPS22965DSG 的"ON"引脚。
    TPS22965DSG 的"ON"引脚电压最小值为1.1V。
    由于这些电压几乎相同、我担心 TPS22965DSG 可能无法在所有环境中正常工作。
    这就是为什么我无法决定通过 VOUT 上拉的原因。
    此致、
    Tomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomo、

    我明白你的观点。 在这种情况下、您还可以将 PG 连接到 Vin 或使用外部偏置。

    此致、

    Febin