This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:编程问题

Guru**** 2530200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035355/tps536c7-programming-issue

器件型号:TPS536C7

降级器、

我收到了 TPS536C7 B1版本、并尝试使用旧版本(A1) xml.file 修改参数。

但是、当我想对 B1芯片进行编程时、仍然会发生错误、您能帮助解决这个问题吗?

我尝试找到0xC6、但无法从 GUI 中看到。

谢谢

Eric

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果您修改配置会怎样。 是否直接使用 B1版本而不导入.xml 文件? 它是否仍然无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    如果工厂无法预烧、导入 xml 文件是 SMT 之后我可以编程的用途。

    因此、我希望确保过程中不会发生错误。

    BR

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我知道、但我不确定错误是否是由不同版本引起的。 这就是我要求您尝试直接修改和导出.xml 文件(B1)的原因。

    因为我没有为您准备好样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    这是我的步骤:

    1.我使用 A1 xml 导入 B1芯片

    2.修改参数

    3.导出 B1 xml

    4.将 B1 xml 导入 B1芯片

    然后、我可以看到在过程中发生错误、但看起来 DUT 正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我的意思是跳过步骤1并直接修改参数。 但它现在 是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    由于我不是该 xml 原始所有者、因此我不确定 需要设置哪些参数。

    第2步是指"尝试给他们一个错误的值、然后进行编程确保芯片可以编程"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我感觉有点困惑。 是否可在不导入 A1 .xml 的情况下对 B1芯片进行编程?

    如果是、您可以先导入 A1 .xml、然后记住您需要修改的每个参数、然后直接更改 B1芯片、从而在不导入 A1 .xml 的情况下引用 A1 .xml 的内容来修改 B1芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    换言之、我能否将 A0 xml 文件直接导入 B1芯片? (A1是排印错误)

    如果是、我认为在编程时不会发生错误、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、你是对的。 基本上、您可以直接将 A0 .xml 导入 B1中。 但我想确认修改 B1芯片是否可行。 因为我们以前没有遇到过这种情况。