This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:运行在二极管仿真模式(DEM)-电池充电器应用

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036684/lm5175-operates-in-diode-emulation-mode-dem---battery-charger-application

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好!

我们 已使用 LM5175开发出电池充电器。 我们目前遇到 的一个问题是、高侧 MOSFET (升压桥臂)变得非常热;尤其是在我们在充电器上电之前将电池连接到其输出端时。  

我在 TI 论坛上找到了一篇下面的文章、其中介绍了我们目前正在处理的问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651682/webench-tools-lm5175-lm5175-problems-with-lead-battery-and-supercapacitor-charging

 

根据此帖子、有2种解决方案可解决此问题:

1添加额外  的肖特基二极管与 高侧 MOSFET (升压桥臂)并联。

2或使用 LM5176 IC。

我们目前无法在其他地方采购 LM5176、因此我们无法真正 使用该选项。 关于选项1、由于肖特基二极管在满负载(20A)时仍然变得很热、因此我们仍然无法完全满足这一要求。 该 IC 在二极管仿真模式(DEM)下运行。

为了解决这个问题、我们一直在使用补偿 RC 电路。 我们发现、减少交叉频率 可防止二极管变热、并防止 IC 在二极管仿真模式(DEM)下运行。

但是、它标志 着另一个问题、即它是否会导致任何"副作用"?例如不稳定、单元长期故障等

 当使用补偿 RC 电路作为 TI 的建议和我们的实验补偿 RC 电路时、请参阅下面的波特图。

最后但同样重要的是、您是否有任何选择补偿器极点和零点的指南?

这些 参数与交叉频率之间的关系是什么?

 如有任何建议,请提出。


谢谢、

VT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    如果您对极点、零点和交叉频率之间的关系有疑问、请查看数据表的9.2.2.14部分。

    我们确实有很多关于补偿的材料、如果在这种情况下确实有用、我不知道。 以下是2个示例:

    https://www.ti.com/lit/an/slua101/slua101.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slva352a/slva352a.pdf

    通常、在降低交叉频率时、转换器会变得更加稳定、其缺点是需要更长的时间才能对瞬变做出反应。

    因此、让交叉频率尽可能低且尽可能大是电源中的一个常见问题。

    如果您的系统在低穿越频率下工作正常、并且反应缓慢(我不认为这是电池充电器中的问题)也没有问题、则降低穿越频率是可以的。

    不过,我始终建议在最小和最大输入电压、负载电流、温度... 输入端的最坏情况瞬态以及电池故障行为。

    此致、
    Brigitte