This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431:器件标识确认

Guru**** 2536900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138240/tl1431-device-marking-confirmation

器件型号:TL1431

尊敬的专家:

我的客户希望确认 TL1431CPLPR3的标记信息。  

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们从授权经销商处订购了 TL1431CLPRE3。

(1)封装上通常有 G3标记、但这次没有标记。

该产品是否可被评定为 TL1431CLPRE3?

(2)在 TO92标记背面的圆形区域内标记的数字数不同。

箭头表示。

它始终是10°C、但这次是 II

我不知道它是字母还是符号
此戳记是什么意思?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件标识应为“TL1431C”。

    您是否有货件标签图片?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、

    感谢你的答复。

    我们还进行了调查。

    事实证明、如果您订购 TL1431CPLRE3、您将收到 TL1431CPL 或 TL1431CPLG3标记。

    G3最初是表示 RoHS 合规性的标记、但由于 RoHS 合规性现已完成、似乎将在组装工厂决定。

    这是客户第一次在没有 G3的情况下交付产品、他们询问。

    正常配送

    提供的所有信息

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    首先、我认为您的邮件中有一个拼写错误。 正确的器件型号为 TL1431CLPRE3。

    您显示的两个变体完全相同、TI 可能会根据供货情况发货。 没有电气、机械或环境差异。

    希望这会有所帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、

    感谢你的答复。

    如前所述、TL1431CPLRE3为拼写错误、TL1431CLPRE3为正确的器件型号。

    我了解 TL1431CLPR 与 G3和不 G3是相同的部件。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一