This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386:EMI 故障

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033632/tps54386-emi-fail

器件型号:TPS54386

尊敬的

   TPS54170+TPS54386TPWPRQ 电源开关频率 如下所示

TPS54170+TPS54386TPWPRQ EMI 故障和 ADI LT8530  通过测试、 是否有  降低 EMI  辐射的解决方案?  提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可以给我发送原理图吗?  

    我没有找到  TPS54170的数据表、它是定制器件吗?  

    哪个器件是此应用的第一级转换器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS57140是合适的 PN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS57140是合适的 PN、sch 显示如下、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.与您确认结果、下面是否正确?  

    "TPS57140 +TPS54386"--> EMI 故障?  

    "TPS57140 +LT8530"--> EMI 通过??  

    2.我也找不到 LT8530,什么是 LT8530? 是降压转换器吗?  

     

    提高 EMI 性能的注释:  

    1.为 tps54386添加2*0.1uF,一个放置在布局中靠近 PVDD1的位置,另一个放置在布局中靠近 PVDD2的位置。  

    此外、EMI 性能通常由第一级转换  器决定、因此我们应重点关注 TPS57140、也许您可以布置另一个线程来询问如何改善 TPS57140 EMI。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LT8650SIV--- EMI 通过  

    TPS57140 +TPS54386"--> EMI 故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、建议使用以下方法来提高 EMI 性能。  

    添加2*0.1uF (对于 tps54386),一个放置在布局中靠近 PVDD1的位置,另一个放置在布局中靠近 PVDD2的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    很抱歉、我将首先关闭此威胁。 如果将来有任何问题、请重新打开。
    BRS、
    卢西亚