This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970EVM-893:BQ25971效率

Guru**** 670140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25970EVM-893, BQ25971
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158467/bq25970evm-893-bq25971-efficiency

器件型号:BQ25970EVM-893
主题中讨论的其他器件: BQ25971

大家好、

客户的问题就是这个

目前、我们使用的是 BQ25971、器件的效率不对应于97%? 仅94%。 然而、在 BQ25970EVM-893电路板上、效率为97%。 我想问一个应用于 BQ25970EVM-893电路板上的拓扑和 PSB 堆栈示例、BGA 芯片下的过孔类型、铜厚度等 如果 Altium 中有一个项目、那就太棒了。

请帮帮我。

谢谢、此致,

Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,  

    相关文件将发送到您的电子邮件。 请查看您的收件箱。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyong:

    感谢您的回复。

    我已将其发送给客户。

    如果有反馈、我将继续告诉您。

    谢谢、此致,

    交汇