This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1585A:设计评论

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158530/lms1585a-design-review

器件型号:LMS1585A

您好!

我们在其中一个设计中使用了 LMS1585AIS-3.3/NOPB 转换器。 我附上了我们的设计中的该转换器的原理图。 请查看原理图并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sonali、  

    您的电路看起来正确。

    但是、由于数据表指定了极化电容器、因此我认为该器件可能需要最小的 ESR 才能保持稳定。  

    数据表中没有提到它、但可以安全选择为小电阻器留出空间以补偿 ESR (通常在 m Ω 范围内)、或使用电解电容器代替陶瓷电容器。   

    如果您想坚持使用该特定封装、最好切换到具有更多文档的器件。

    LM3540

    LP38690或 LP38692

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待电流是否流入输出引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    在我们的应用中、我们无法使用钽或铝电容器。  

    谢谢、

    Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    现在输出电流大约为500mA。  

    由于我们的完整应用设计尚未最终确定、因此3V3电源上的电流可以增加到1A

    谢谢、

    Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sonali、  

    该部件可以支持这些负载。  

    我的问题是、电流来自外部源并馈入 LDO 的输入端?

    最棒的

    Juliette