This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:使用电话进行测试

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS2514, TPS25814, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125278/tps25810-tests-with-phones

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS2514TPS25814TPS25750

你好。

我正在使用 TPS25810进行设计、我将使用 以下设备执行进一步的测试:

- TPS25810评估板

-具有5V/15W 输出的商用充电器

-具有电力输送(5V 和9V)的现代手机

使用完全相同的测试设置和条件(相同的电池电平)、我仅更换了 TPS25810评估板 和商用充电器。

TPS25810评估板以大约2.1A 的电流为手机充电

商用充电器提供大约2.8A 的电源

然后、我从评估板上移除了 TPS2514 (为实现向后兼容性而组装)、它提供0.5A 电流

我希望 TPS25810的充电电流接近3A、但根据我的测试、TPS2514会对电流电平进行降额。

原因可能是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FC:

    根据您的描述、电话似乎正在 D+/D- USB2.0线路上通过 BC1.2进行协商。 这就是 TPS2514在 TPS25810EVM 上所做的工作。 除非电话通过 D+/D-协商 PD 协议或 BC1.2连接、否则电话很可能设置为不拉超过0.5A 的任何电流。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric。

    感谢您的回复。 这也是我对正在发生的情况的理解、但为什么 BC1.2 "谈判"占主导地位?

    为了提供更高的充电电流、我希望 TPS25810的 Type C 协商占主导地位。

    我认为、关键点是另一个充电器(同一部手机)可以充电大约3A。这意味着手机实际上是"要求"提供3A 电流、但如果我将它连接到 TPS25810电路板、它就不会获得该电流。

    我是否缺少有关 TPS25810功能的信息?

    谢谢你

    FC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FC:

    我无法评论手机为什么更喜欢 BC1.2合同而不是标准 USB-C 合同。  

    手机附带的充电器可能内部有一个 PD 控制器或其他形式的 BC1.2控制器。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我尝试了不同的手机、从未见过 TPS25810评估板的3安培电流(在所有情况下、电池电量都很低)。

    由于手机的充电电流约为3A @ 5V、我假设手机实际上"要求"提供3A 电流、但它们不会从 TPS25810获取此电流。 所有这些电话都具有电力输送功能(可提供5V 和9V 电压)。

    调试此问题的最佳方法是什么? 我应该查看 TPS25810 (或评估板上的 LED)上的信号吗? 目标是通过 TPS25810提供最大电流(即3A @ 5V)。 由于 TPS25810的开关已启用、我假设部分协商正确、但我不理解为什么未启用3安培。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否仔细检查跳线方向并查看它是否设置为广播3A?

    您还可以监控 LD_DET#以查看器件是否处于高电流充电模式(电流> 1.95A)。  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、感谢您的回复。

    我确认跳线 J8和 J11已配置为3A。 跳线 J13和 J14已断开连接。

    我刚刚连接了一部手机、它通过 TPS25810评估板以1.8A 的电流充电。 LD_DET#信号为高电平、UFP#信号为低电平。

    同样、如果我将同一部手机连接到商用充电器、我会看到2.8A @ 5V。因此、我开始认为 TPS25810的协商因某些原因失败。

    是否有任何关于如何继续调试的想法?

    再次感谢。

    此致、

    Flavio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    您能否测量 EVM 板上 CC 引脚(CC1和 CC2)的电压并告诉我您得到了什么?  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    在手机连接并以1.84A 充电的情况下、我在评估板上测量了 CC1 = 1.738V、CC2 = 0.123V。

    在相同条件下、另一个充电器提供2.88A 电流

    此致、

    Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    [引用 userid="457182" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125278/tps25810-tests-with-phones "]商用充电器提供大约2.8A 的电源。

    您知道 这款商用充电器是否具有 PD 控制器吗? 您是否还可以尝试使用非 PD 充电器为手机充电并查看电流是多少?

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    是的、这款商用充电器在稳压器中集成了一个 PD 控制器。

    目前、我只有 PD 充电器可用。 我稍后将尝试查找具有5V/15W 功率的非 PD 充电器

    但是、借助到目前为止收集的信息(例如 CC1和 CC2线路上的电压)、我们可以算出什么?

    谢谢你。

    此致、

    Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    我认为手机的输入电流只有1.8A、而不是 TPS25810宣称的最大3A、因为这款设备不是 PD 控制器、而且手机的处理方式与传统类型的电源类似。 使用提供的 CC 电压与小组进行检查、以查看这是否正常。 收到更新后、我会尽快回复您!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    根据您提供的 CC 电压、TPS25810可 按预期工作、但手机可能仅灌入0.5 - 1.8A 电流、因为它未检测到 PD 协议(如 Eric 所述)。  

    [引用 userid="274948" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125278/tps25810-tests-with-phones/4173699 #4173699"]除非与 PD 协议协商,否则电话可能设置为不会拉超过0.5A 的任何电流[/quot]

    如果您使用非 PD 器件测试 TPS 并测量电流、您应该能够看到3A 的电流。 请记住、TPS25810不是 PD 控制器、而是标准 USB Type-C 协议。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    [引用 userid="369003" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125278/tps25810-tests-with-phones/4188515 #4188515">请记住、TPS25810不是 PD 控制器、而是标准 USB Type-C 协议。  [/报价]

    是的、 但如果您在 此处阅读我的另一个主题"添加电力输送"、我一开始就明确表示我们需要将电力输送添加到现有的5V 转换器。 我收到 TPS25810工作建议、并对 具有电力输送功能的器件尝试与 TPS25810/TPS25814协商电源时发生的情况表示了很好的了解。

    我得到了 TPS25810工作正常的建议。

    这是一个好问题。 简而言之、无论 TPS25810或 TPS25814是否支持 PD、均可与任何连接的 Type-C 灌电流器件配合使用。  

    原因是所有 USB Type-C PD 协商的第一步是协商 TPS25810和 TPS25814所做的隐式 USB Type-C 协议。 PD 器件随后会转到 PD 协商步骤、但如果连接的器件不支持 PD、则只需坚持已协商的 Type-C 隐式协议。  

    就电流广播而言、这是通过 Type-C 连接器的其中一个 CC 引脚上的上拉电阻器(Rp)实现的。 标称电流取决于该上拉电阻器。 因此、如果您希望系统始终广播3A 功能、则可以将 TPS25810或 TPS25814配置为广播3A 上拉电阻器值、并且无论下游连接的器件如何、器件都将始终广播3A 功能。

    那么、考虑到收集的所有信息、我们可以说什么呢?

    如果 TPS25810不符合我们的要求、TI 建议的可能解决方案有哪些? 重要提示:

    我们更喜欢将电力输送添加到现有5V 转换器(仅5V/3A)的最简单解决方案

    如果无法实现、我们可能会考虑更改稳压器 IC 并在更大的输出电压(例如5V、9V 等)下实施电力输送、可能会使用具有集成电力输送功能的降压/升压控制器。 在这种情况下、您建议使用哪种解决方案?

    谢谢你。

    此致、

    Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    让我与我的团队确认一下、下周我将再次与您联系。

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    有关此主题的任何更新?

    我们必须做出战略决策、我们希望收到您的反馈。

    谢谢你。 此致、

    Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FC:

    我将在本周的最后一个结束时再次与您进行讨论。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    我们期待收到您的反馈、但我们作出决定的时间有限。

    请发送更新。 谢谢、此致

    Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FC:

    Raymond 不在办公室、下周早些时候会回来!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    此主题仍处于打开状态。 我们是否可以获得更多帮助?

    谢谢你。

    此致、

    Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    对于延迟响应深表歉意、如果您正在寻找 PD 控制器(仅电源)、如果 TPS25810仍不显示所需的结果、我建议您使用 TPS25750。 TPS25750是我们最简单的 PD 控制 器之一、可提供高达60W 的功率和高达100W 的功率。 我将把它链接到这里: https://www.ti.com/product/TPS25750 

    谢谢、此致、

    林德华