This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:Rsense 要求/用途

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035900/ucc39002-rsense-requirement-purpose

器件型号:UCC39002

各位专家、您好!

我们是否可以知道模块内的 Rsense 用途是什么? 客户使用了计算器、发现他们是否将 Rsense 更改为零、并将显示错误。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    Rsense 与模块输出电压采样上的电阻分压器串联。

    如果客户不知道电阻器、您可以设置尽可能大的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复! 我们是否可以知道建议的最大电阻器是什么? 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    由于 Rsense 与系统中的 Radj 并联、因此较大的 Rsense 对 Radj 计算的影响较小。

    通常、我会使用 Mohm 电阻器进行 Rsense 计算。

    如果您使用较小的 Rsense 值、请确保在计算器中添加正确的 Rsense。

    您可以参阅以下设置负载共享控制器和 Rsense / Radj。