This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:有关 LM5155 SEPIC 电路的问题。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035781/lm5155-questions-about-lm5155-sepic-circuit

器件型号:LM5155

大家好、

我的一位客户正在考虑将 LM5155与 SEPIC 搭配用于他们的新产品。

它们对电源输入/输出的要求如下。

VIN=15V~28V、Vo=24V 或48V、IO=0.1A、两种电压。

它们希望在反馈电阻器比率变化的情况下更改输出电压(Vo)、但无需外围器件

(L、C、FET 补偿 R 和 C 等)变化。

是否可以仅在反馈电阻器比率变化的情况下生成24V 或48V 电压?

如果是、您能否告诉我如何确定每个器件参数?

它们无法通过 Webench 生成这些器件参数。

此外、它们是否可以使用 LM5155 SEPIC EVM 生成24V 或48V 电压并进行外设部件调整?

 https://www.ti.com/lit/ug/snvu628/snvu628.pdf

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    通常、这应该是可能的、尽管我不明白客户为什么要使用 SEPIC 来提供48V 输出。

    请使用快速入门计算器计算48V 电压值、然后检查24V 电压的稳定性: https://www.ti.com/lit/zip/snvr481

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    非常感谢您的回复。

    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。