主题中讨论的其他器件:LM5085
您好!
我们尝试将 LM5085直流/直流降压 驱动 器用作 LED 的降压恒流驱动器。 我们使用运算放大器和感应电阻器来感应输出电流、运算放大器输出电压 连接到反馈引脚。 另请注意、通过 LED 的输出电流约为850mA。 在 LED 开路的情况下、我们使用分压器来限制最大输出电压。 在连接 LED 负载的情况下、输出电压高达11.5V、在开路负载(LED 未连接)的情况下、输出电压为16V 至17V (通过分压器和二极管 D2进行设置)。 有关更多详细信息、请参阅随附 的电路图。
如果我们将 LM5085 用作恒流驱动器、是否存在任何问题?