This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085-Q1:恒流驱动器

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036423/lm5085-q1-as-constant-current-driver

器件型号:LM5085-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5085

您好!  
我们尝试将 LM5085直流/直流降压 驱动  器用作 LED 的降压恒流驱动器。 我们使用运算放大器和感应电阻器来感应输出电流、运算放大器输出电压 连接到反馈引脚。 另请注意、通过 LED 的输出电流约为850mA。  在 LED 开路的情况下、我们使用分压器来限制最大输出电压。  在连接 LED 负载的情况下、输出电压高达11.5V、在开路负载(LED 未连接)的情况下、输出电压为16V 至17V (通过分压器和二极管 D2进行设置)。  有关更多详细信息、请参阅随附 的电路图。

 如果我们将 LM5085 用作恒流驱动器、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    假设注入 FB 的正常纹波不受影响、这可能是可以的。 请参阅此应用手册、了解有关使用 LM5085通过操作 Isen 进行 CC 操作的更多详细信息:

    https://www.ti.com/lit/an/snva486a/snva486a.pdf

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我已经阅读了此应用手册、由于 BOM 和电流感应样本的采样精度、我们尝试使用反馈引脚而不是 Isense 引脚。 因此、如果我们考虑反馈引脚而不是应用手册、是否存在任何问题。 此外、如果可能、您还可以发送 设计指南以获取应用手册、并提供样片至样片变体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arvind、

    我还没有测试过这样的实施,但是应该可以,只需确保 COT 注入的纹波不受影响。

    此致、

    Tim