This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25865-Q1:目标3001模型

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25865-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033084/tps25865-q1-target-3001-model

器件型号:TPS25865-Q1

您好!

客户下载 了 TPS25865-Q1的目标3001型号、但文件完全为空(0KB)。

他们现在正在寻找他们可以使用的文件。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maynard、


    您能告诉我他们在哪里下载了该文件吗?他们需要 TPS25865-Q1做什么?

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    已通过以下链接下载目标3001: https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=TPS25865-Q1&package=RPQ&pin=25&sid=0179cbe4b8a200958d3a7c034fe803072001606a00bd0&c=1

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maynard、

    我尝试过、可以下载所有 prjscr 和 pas 文件。 您也可以尝试下载吗? 似乎该工具正常工作、我担心客户方面出现问题。

    顺便说一下、我以前从未使用过它。  真有意思。 我想知道这些文件是否由 TI 提供?

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您是否已成功下载并使用目标3001文件?

    无法将 prjscr 和 pas 文件导入到 Target 3001中。 所有其他文件似乎都可以正常工作、只是目标3001文件存在问题。

    感谢你的帮助!

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobias、

    我将尝试就此与封装团队确认。 如果我收到反馈、我会告诉您。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobias、Maynard、

    对于此问题、我们可能需要向 Ultralibrarian 提交 TT、请等待进一步反馈。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobias、Maynard、

    由于 Ultralibrarian 团队正在处理此问题、我将首先关闭此主题。 当我从他们那里获得反馈时、我会更新它。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    只是想跟进一下。 我们是否有时间接收到有关此内容的更新?

    提前感谢您。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maynard、

    我注意到目标3001模型已更新。 请检查。

    此致、

    Bob