大家好、
客户发现 CS 采样电压具有较大的振荡现象。 他们想知道他们的电路是否存在任何风险、以及他们可以使用哪些方法来改善这种振荡? 测试条件如下所示:VIN=850V、Vout=5V、IPEAK=0.24A、Duty=0.09、f=65kHz。
请帮助我们进行此咨询。 谢谢。

最棒的
斯坦利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户发现 CS 采样电压具有较大的振荡现象。 他们想知道他们的电路是否存在任何风险、以及他们可以使用哪些方法来改善这种振荡? 测试条件如下所示:VIN=850V、Vout=5V、IPEAK=0.24A、Duty=0.09、f=65kHz。
请帮助我们进行此咨询。 谢谢。

最棒的
斯坦利
斯坦利、您好:
CS 信号噪声似乎很大。 您是否会检查客户是否使用最短环路(IC CSpin 至 IC- GND)测量此波形?
信号非常小(~200mV)、因此需要检查振荡是否来自 不正确的测试方法。
如果该波形已经通过最短环路进行测量、
请检查 VDS、VGS 和 CS 信号。 该振荡可能来自通过 GND 环路的 VDS 振铃。 此外、还需要检查是否同时存在任何栅极振荡。 如果栅极振荡、MOSFET 可能会意外导通、从而导致更高的 VDS。 甚至会损坏 MOSFET。
如果 MOSFET 栅极未振荡且 VDS 在技术规格范围内、则此 CS 振荡会导致开关损耗。 它需要客户确认效率是否可以接受。
可以通过多种方法来改进它。
优化的栅极驱动器电路:调节 MOSFET 的 Ron 和 ROFF。 如果 MOSFET 引脚上有磁珠芯、请将其移除。
2.检查布局 以查看其是否符合我们的布局指南。
(LM5021交流/直流电流模式 PWM 控制器数据表(修订版 E)(TI.com)、第26页)
3.降低变压器漏电感。
如果有更多信息、请与我分享。 谢谢。
Wesley