This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:开/关时间

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, DRV104, TPL7407LA, ULN2003A, ULN2003B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129986/tps22810-on-off-time

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: DRV104TPL7407LAULN2003AULN2003B

尊敬的所有人:

我想使用 TPS22810关闭一个蜂鸣器、该蜂鸣器在 P0_5/RxTx 上具有4kHz 信号、在 P0_10/SWDIO 上具有 PWM、以控制呼吸机(请参阅下文)。 因此、我需要最快的开关时间。 如何设置 TPS22810。  

此致、

皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    不建议将负载开关用于 PWM 应用。 4kHz 的信号看起来更像是三角波、 您的 PWM 计算将不准确。 我建议切换到 支持 PWM 的 LSS 器件、例如 TPL7407LA 或 DRV104。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalin:

     TI store 中没有此器件(TPL7407LA)的库存、但有类似器件可供选择。 我至少需要5个驱动器/PWM 来控制多个输出。 我要驱动/控制的器件为:

    2个通风设备(最大150mA)

    1个蜂鸣器  

    1条形码(最大1.5A)

    1个备件

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    当所有通道并联时、LSS 器件的最大电流为1.5A。 您可以将单通道 DRV10x 等器件用于 LED 指示条、然后将 ULN2003A (或可能有库存的变体)等 LSS 用于呼吸机和蜂鸣器。 我们的高侧开关具有~1kHz 的最大开关频率、因此我相信它们在这里不会有用。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalin:

    当我查看数据表(见下面)时、每个输出可以处理600mA 电流(第1页)、我们可以将它们组合在一起(第7页)。

    1特性

    •600mA 额定漏极电流(每通道)

    7.1概述

    需要灌电流超出单路输出能力的应用可通过并联输出来满足。

    我的原理图

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    您可以看到、当使用多个通道运行时、建议的集电极电流会根据占空比而下降。 如果您在3个组合通道上同时运行所有通道、且电流为1.5A、则如果其他通道也处于活动状态、则不会工作;如果超过 TJ 最大值、则可能会对器件造成损坏

    根据您的占空比以及将 LED 条连接到备用通道(4个并联通道)、这可能有助于防止器件超出 ABS 限制。

    LED 指示灯条的预期占空比是多少?

    蜂鸣器的最大电流是多少?  

     在最坏的情况下(同时启用所有通道)、哪些通道将同时处于活动状态?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalin:

    一些答案

    我随附了一份包含功率计划的文档

    e2e.ti.com/.../Power-Schedule.docx

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    EOD 9/19将为您提供答案。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

     在使用4个通道的 LED 指示灯设置的每种情况下、器件都将在建议的工作条件下运行(也基于您之前提到的最大值)。  

    根据您原来的问题:ULN2003A 选项不起作用、即使4个通道连接到 LED 条、最大电流为1.5A、每个通道实际上需要375mA、这将超出该器件上的建议值;但是、ULN2003B 可以处理它。 这些是达林顿对器件(BJT)、而不是 MOSFET TPL7407LA 器件、因此您必须考虑这一点(给定负载电流的输入电流请求)。 目前、它在 TI.com 上显示了67kU。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalin:

    经过一些讨论和研究(内部)、我们决定进行多选(部分装配)。 我们的原理图和 PCB 设计人员将设计为与以下器件配合使用:

    • ULN2003Bx{TSSOP (5.0x4.4)& SOIC (9.9x3.91)}
    • ULN2004Ax{TSSOP (5.0x4.4)& SOIC (9.9x3.91)}
    • TPL7407LAx{TSSOP (5.0x4.4)& SOIC (9.9x3.91)}

    感谢您的建议

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    不用客气。 如果您有任何疑问、请随时创建新主题。

    此致、

    Kalin Burnside