This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864-Q1:LP8864QDCPRQ1

Guru**** 2579375 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8864EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035159/lp8864-q1-lp8864qdcprq1

器件型号:LP8864-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8864EVM

您好!

我 在设计中使用的是 LP8864QDCPRQ1中的八个。  我有几个问题:

  1. 由于我在系统中有八个(使用 I2C 多路复用器选择每个)、并且想知道您是否对 EN 引脚求反、这是否会将所有寄存器设置回默认值?

 

  1. 在较小的应用中、我需要驱动91个 LED、每个 LED 的压降为7Vf、因此每个灯串有6个 LED。  在此应用中 、系统中有四个 LP8864QDCPRQ1。  三个 LED 将有4个链、其中6个 LED、第四个链有3个链、其中6个、但最后一个链上只需要1个 LED。  可以这样做吗?   LP8864QDCPRQ1上的所有四个链是否需要具有相同数量的 LED 和大致相同的总 VF?

 

  1. 最后、有人能否查看我的这些应用的原理图。 所有应用的原理图都是相同的、因此只需一页即可查看。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、  

    1.是的、您需要在 POR 期间对其进行初始化。  

    2. 是的、  LP8864QDCPRQ1上的所有四个链 应具有相同数量的 LED、并关闭总 VF。 最后一个链将被检测到短缺故障、并从控制中移除。  

    请将原理图发送给我。  

    此致  

    小冈   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    请将原理图发送至相关的 TI 销售部门/FAE 进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。  我拖动了 PDF here.e2e.ti.com/.../ssl-control-board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些意见:

    1.再加一个 AL。 输出端电容为33uF

    2.在 每个 OUTx 引脚上添加1nF 陶瓷电容;  

    VDD 10uF

    4.在 Q9 DS 上添加 RC 缓冲器占位符  

    您还可以参阅以下 PCB 布局用户指南:  

    汽车 LED 驱动器的 PCB 布局指南(snva766)

    此致、  

    小冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表或 snva766中找不到 RC 缓冲器示例。 您能提供一个示例吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    您可以参阅 LP8864EVM 中的 R1和 C1

    https://www.ti.com/tool/LP8864EVM  

    另一个注释:

          他们可能需要考虑添加滤波器电路、例如输入端的 π 型滤波器和 LP8864EVM 中显示的 FB2/C22。  

    此致、  

    小冈