This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867-Q1:区分故障

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8867-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034260/lp8867-q1-differentiating-between-faults

器件型号:LP8867-Q1

大家好、

我的客户正在考虑将 LP8867-Q1用于显示背光、但是、他们的功能安全团队正在询问我们是否可以区分该器件提供的不同故障诊断:

  1. VIN_OVP
  2. VIN_UVLO
  3. VIN_OCP
  4. LED_OPEN
  5. LED_SHORT
  6. BST_OVP
  7. SW_OVP
  8. TSD

在每个情况下、FAULT 引脚被切换、但似乎无法识别触发哪个故障。

感谢您提供的任何见解!

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、  

    对于此应用、请考虑使用 LP8864/6。  这些故障可通过故障寄存器轻松识别。  

    此致、  

    小冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

    感谢您的建议。 我的客户仍在考虑 LP8867-Q1、并有一个有关 LED 故障的后续问题。 数据表指出、对于 LED 故障、可通过将 VDDIO/EN 低电平2µs Ω 切换至20µs Ω 来释放 FAULT 引脚。 但是、鉴于我们无法区分不同类型的故障、我们是否应该执行 VDDIO/EN 的这种切换、而不管发生了什么故障? 请注意、这意味着当器件处于故障恢复状态时、我们将切换 VDDIO/EN。

    根据我自己的深入了解、数据表中的状态图似乎表明、即使在故障恢复状态下、VDDIO/EN 的切换也会使器件恢复到待机状态。 但我想确保我们不需要等待100ms 故障恢复序列发生非 LED 故障:

    感谢您的持续支持!

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、  

    表3. 数据表中的故障检测 详细描述了故障检测和操作。  

    一旦器  件运行至故障恢复模式、无论 VDDIO/EN 被切换、预计最短等待时间为100ms。  

    该器件将在100ms 后退出故障恢复模式、并再次尝试启动序列。 如果恢复成功且器件进入正常状态、FAULT 引脚将释放为高电平。 在这种情况下、您无需切换 VDDIO/EN。   

    此致、  

    小冈