This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009:引脚8与引脚4短接

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159275/lm5009-pin-8-shorting-to-pin-4

器件型号:LM5009

 大家好、

我们的客户使用 LM5009已经有一段时间了、并且最近遇到了一些问题。
请快速查看以下内容吗?
----------------------------------------

组件是 LM5009、我们在产品中使用该组件已超过10年、最近我们报告该组件的故障模式为引脚8与引脚4短接。  该产品的输入电压来自53.5V 输出、其 OVP 为60V、因此我们可以确保在正常工作时电压限制为60V。 LM5009的额定输入电压为100V、我是否可以知道该组件 LM5009是否存在一些可能导致输入电压接地短路的限制?

 

这是电源的输出电压、我们在其中获取该 LM5009的电源。

----------------------------------------------------

 此致、

Brian

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    请填写并分享快速入门计算器工具、以便我查看原理图。  

    此外、您能否与我共享电路板布局以便我查看? 图片或 pdf 目前还可以。  

    客户是否已从电路板上移除器件并确认 VIN 和 GND 引脚短接在一起?  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是快速入门工具的链接: LM5009QUICK-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com 

    此致、

    Harrison Overrurf