This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:非易失性 NVM PMIC 选项

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS65216, TPS65218, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036831/tps6521815-non-volatile-nvm-pmic-options

器件型号:TPS6521815
主题中讨论的其他器件:TPS65217TPS65216TPS65218TPS650861

您好-  


我正在寻找具有以下特性的 PMIC:

  • 至少3个电压范围为0.6V 至3.3V 的降压输出、输出电流范围为2-3安培。
  • 1.8V 时至少有1个 LDO 输出

我希望它是非易失性的、因为我可以对特性(输出电压值等)进行一次编程、然后不再需要外部接口来控制它。

我很难使用滤波来找到此配置。  


TI 能推荐您提供的最接近的产品吗?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴在这里提供帮助。    根据前一条消息中提供的输出电压/电流要求、TPS650861 似乎是合适的。 我们还有其他 PMIC 、例如 TPS65216、TPS65218和 TPS65217、它们具有可调节输出电压的降压稳压 器、但电流高达~1.8A。  

    TPS650861 PMIC 具有编程 BoosterPack、允许我们的客户对 NVM 进行编程。 以下是链接: BOOSTXL-TPS650861

    我还鼓励访问 ti.com/diypmics 以访问有关如何 重新编程某些 PMIC 的内部存储器的更多信息、从而针对特定应用进行定制。  

    谢谢、

    Brenda