This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 能否支持 LTO 电池充电器?

Guru**** 2551360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034017/bq25703a-can-bq25703a-support-lto-battery-charger

器件型号:BQ25703A

大家好、

我的客户正在寻找 LTO 型电池充电器、并希望确认 BQ25703A 是否能够支持  LTO 型电池充电器。 谢谢。  

以下是客户要求和电池规格。

Toshiba SCiB 2.9Ah 电池

https://www.global.toshiba/ww/products-solutions/battery/scib/product/cell.html

型号: MP146396PA

额定电压:2.4V

额定容量: 2.9安时

输入电压:3.5V ~ 26V

充电电流:>2A

I2C 主机接口

也可以支持太阳能输入。

 

谢谢、此致

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    BQ25703A 不是基于 LDO 的充电器、不能用作非开关 LDO 型充电器。

    在 TI.com 上、您可以选择此参数来搜索线性型充电器:



    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    谢谢、我们的问题是支持 LTO (锂离子充电) 电池充电器、请参阅之前的链接。  

    我认为可以通过 I2C 从主机调节充电器电压、但我们可以支持 LTO 电池的充电器配置文件吗?

    谢谢、此致

    周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我误读了标题、很抱歉。

    这适用于单节电池 LTO 应用程序吗? 充电电压可通过 I2C 进行调节、但 充电器在电压<3V 时的电流钳位为384mA。

    BQ25703A 是 I2C 器件、但没有 MPPT 功能。 它需要始终进行 CPU 处理(不能独立工作)、因此它可以支持任何具有 CPU 控制的充电配置文件。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    自上次答覆后已过了一个星期,所以我认为问题已经解决了。 如果您有更多问题、请随时与我联系或开始新话题。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”