This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ62440EVM:2.1Mhz 频率下的 EMI 问题

Guru**** 2514695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ62440EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036613/lmq62440evm-emi-issue-at-2-1mhz

器件型号:LMQ62440EVM

大家好、

我们的客户正在 使用 EMI 滤波器评估 LMQ62440EVM、 在移除2.1Mhz 处的辐射点时遇到问题。 它目前 比限值高9db。  他已将反馈电阻器设置为输出5.4V。 他想知道如何降低2.1MHz 时的 EMI。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    客户是否有我可以参考的 EMI 测量?  

    客户尝试达到的限制是多少?  

    查看图9-36所示的辐射 EMI 测量结果、2.1MHz 凸点(基频)在该处没有限制线范围。

    尽管在5.4V 电压下、客户可能会加载更多的功率、但 EMI 结果不应与下图所示的结果有太大差异:

    如果客户希望将 EMI 结果降低得更多、我建议在 EMI 滤波器中添加更多输入电容器。 这将提早设置滤波器的陷波频率、当滤波器以20dB/十倍频下降时、这将导致更多衰减。  

    此致、

    Jimmy