This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:TPS27081A 交叉部分

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27082L, TPS27081A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036202/tps27081a-tps27081a-crossing-part

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件:TPS27082L

您好!

我们正在尝试使用  TPS27082L 作为  TPS27081A 的替代电源

在元件的特性和外围电路部分、我们是否需要注意任何问题?

我们是否可以直接在 U15位置安装 TPS27082L 并保持外设电路设置?

TPS27082L 内部方框图、如下表右侧所示。

如果我们希望实现最大程度地提高导通状态 Vgs-Q1并最大程度地减小 Vin 到 Vout 的压降、

R1值越高、R2的值就越高10倍、对吧?  

那么、基于我们的 U15外设电路

TPS27081A 公式:

VGS-Q1 =-3.3V*(100K /(100K+0))=-3.3V、RDS (ON)约为小于44m Ω

TPS27082L 公式:

VGS-Q1 =-3.3V*(100K /(100K+12.5K))=-2.93V、RDS (ON)约大于44m Ω

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    关于将 TPS27081L 放置在最初为 TPS27081A 制造的电路中、  

    • 我建议对原始原理图进行的唯一更改是更改 R1 > 125kΩ Ω 、并选择一个最接近标准值的电容器 C1置于 Vout 和 R1/C1之间、如以下原理图所示、并在选择满足以下公式的 C1后:  

    • ON 下拉 R109应保持、以确保 ON/OFF 不会保持浮动。

    此致、  

    Elizabeth