This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:原理图审阅

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035559/tps22975-schematic-review

器件型号:TPS22975

尊敬的所有人:  

我有一款使用 TPS22975的5G 产品。  我是否可以让您支持查看原理图、以查看是否有问题或建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    原理图看起来不错!  我只想考虑两个方面:

    如果您的电源消耗了大量电流、但无法处理该电流、则建议使用10:1 Cin 与 Cout 的比率、以防止输入电压下降。  

    2. SYS_PWR_ON 开漏是否用于禁用/启用 ON 引脚的5V 电压轨?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、  

    感谢您的支持。  

    我对 功率耗散还有另一个问题。 根据数据表、  

    公式为:  

    其中包含数据信息。 是:

    TJ=125

    TA=55

    JA=74.8

    因此、PD = 0.93。 这是正确的计算吗? 如果是、则 TC 约为50dgeC。 它看起来很紧张、因此我想再次确认计算。   

    输入:5V

    输出:5V/3.326A

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、  

    感谢您的评论。  

    1. 该应用为5V 输出/3.4A 输出。 由于空间限制、我们只能将8:1 Cin 放置到 Cout 中。 仅使用8:1 Cin 到 Cout 有任何问题吗?  
    2. 是的、SYS_PWR_ON 控制引脚以启用/禁用5V 电压。 目前、我们使用10k 电阻器拉高以启用输出。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    如果电源无法提供所需的浪涌电流、则可能导致电压下拉。 如果您的电源不需要考虑这一点,那么10:1输入输出比就不重要了。

    2.看起来不错。

    使用25m Ω 电阻作为 Ron、70/74.8 = 0.94、sqrt (0.94/Ron)=本例需要的标称输出电流来达到最大 TJ 125 C = 6.12A  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、  

    感谢您的支持。  

    对于 PD 计算、如果我使用应用的最大负载3A、那么我是否可以将以下计算视为 PD 的最坏情况:  

    PD = I2R =3.00 X 3.00 X0.025 = 0.225

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    不用客气! 是的、您可以 将其视为稳态下最坏情况下的功率耗散。  

    此致、

    Kalin Burnside