Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5145
e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_new.xls
你(们)好。
我想重新检查降压转换器的原理图和布局、该转换器在7V 输出电压下的最大功率为150W。
MOSFET:BSC117N08NS5ATMA1
电感器:SRP1770C-6R8M
输出电容:270uF (23m Ω),2个并联
(原理图中的补偿值是针对 ESR 为12m Ω 的输出电容器计算得出的)
11.5m Ω(来自 xls)的重新计算值
RCOMP-56.9K
CCOMP-2799pF
瑞士法郎-114 pF
e2e.ti.com/.../6232.schema.pdfe2e.ti.com/.../5684.GERBER.zip