This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410-Q1:LM3410YMF/NOPB

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034858/lm3410-q1-lm3410ymf-nopb

器件型号:LM3410-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3410

你(们)好。  

到目前为止、我与 William 讨论了原理图和发热问题。  

我正在寻求降低电路板热量的解决方案。

TI IC LM3410和电感器47uH 是发热器、可能不确定、这会使我的电路板发热。

请尽快解决问题。

Kavita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您参考的布局:

    这是我正在进行的设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavita、

    您要将哪个器件型号用于 LM3410?

    是"X"还是"Y"部件?  

    所用电感器的器件型号是多少?  

    R8为1 Ω 时、电流应为190mA。  

    您的输出电压或整体 LED 堆叠电压是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    您要将哪个器件型号用于 LM3410?

    LM3410YMF/NOPB

    是"X"还是"Y"部件?  

    Y

    所用电感器的器件型号是多少?  

    L0603B470KPWFT

    R8为1 Ω 时、电流应为190mA。  

    我可以告诉您 R8和 R5上的电压:

    R8上的 VTG = 10.35mV (R8 = 1 Ω)

    R5上的 VTG = 21.96V (R5 = 0 Ω)

    您的输出电压或整体 LED 堆叠电压是多少?

    R5上的 VTG = 21.96V

    R5为0欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉! 器件型号不同:

    所用电感器的器件型号是多少?  

    LPS6235-473 MRB

    我现在在电路中使用的电感器。 47uH/1.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设输出端的电压为21.96V、而不是 R5上的电压、因为它是零欧姆。

    我尝试找到有关二极管器件型号的信息、原理图上的 D5、确切的器件型号是什么?

    您如何看待这些电压?  您是否正在使用示波器?  21.96V 时、您将接近器件的绝对值。  如果电流较低、则在尝试向 LED 提供满电流时可能会超过绝对最大值。  您将需要一个示波器来查看这一点。

    您是否为输入提供3.3V 电压?  如果是这样、当在21.96V 输出电压下为 LED 提供190mA 电流时、电感器电流将达到1.4A 以上、则电感器对此有点小。

    您在驾驶什么?  LED 数量以及是否可以访问它们?  我会尝试通过降低 LED 堆栈电压来降低输出电压、看看它是否开始工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在使用万用表测量电压。

    您是否为输入提供3.3V 电压?  

    是的。

    您在驾驶什么?  LED 数量以及是否可以访问它们?

    我使用的 LCD 显示屏为10英寸。 器件型号:KWH101KQ14-C01

    二极管部件号: CMHSH5-2L TR

     您将需要一个示波器来查看这一点。

    好的。 我将再次使用示波器观察电压。

    如果您有任何建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.   此处附上了 LCD 的数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavita、

    CMHSH5-2L 是一种20V 二极管。  它需要比这个更高的额定电压。  由于 LM3410的额定电压不是那么高、因此应该是30V。 (有关其他信息、请参阅下面的、如果输出电压应为9.6V、则20V 二极管可能正常。)

    查看显示屏规格后、背光在180mA 时应为9.6V。  如果您看到21.96V、则其他问题也会出现。  确保负载已连接、R5的电阻值为零欧姆。  如果负载开路、LM3410很可能会损坏、但 CMHSH5-2L 可能会节省负载、因为它在 LM3410之前发生了分解。  如果背光电压为9.6V、则20V 二极管应该正常。  查看数据表第14页的8.1.1.7、了解如何实现 OVP、以及第15页的图14。  确保背光正确连接且电路板上没有开路路径。

    此致、