主题中讨论的其他器件:LM3410
你(们)好。
到目前为止、我与 William 讨论了原理图和发热问题。
我正在寻求降低电路板热量的解决方案。
TI IC LM3410和电感器47uH 是发热器、可能不确定、这会使我的电路板发热。
请尽快解决问题。
Kavita
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Irwin、
您要将哪个器件型号用于 LM3410?
LM3410YMF/NOPB
是"X"还是"Y"部件?
Y
所用电感器的器件型号是多少?
L0603B470KPWFT
R8为1 Ω 时、电流应为190mA。
我可以告诉您 R8和 R5上的电压:
R8上的 VTG = 10.35mV (R8 = 1 Ω)
R5上的 VTG = 21.96V (R5 = 0 Ω)
您的输出电压或整体 LED 堆叠电压是多少?
R5上的 VTG = 21.96V
R5为0欧姆
您好!
我假设输出端的电压为21.96V、而不是 R5上的电压、因为它是零欧姆。
我尝试找到有关二极管器件型号的信息、原理图上的 D5、确切的器件型号是什么?
您如何看待这些电压? 您是否正在使用示波器? 21.96V 时、您将接近器件的绝对值。 如果电流较低、则在尝试向 LED 提供满电流时可能会超过绝对最大值。 您将需要一个示波器来查看这一点。
您是否为输入提供3.3V 电压? 如果是这样、当在21.96V 输出电压下为 LED 提供190mA 电流时、电感器电流将达到1.4A 以上、则电感器对此有点小。
您在驾驶什么? LED 数量以及是否可以访问它们? 我会尝试通过降低 LED 堆栈电压来降低输出电压、看看它是否开始工作。
此致、
您好 Kavita、
CMHSH5-2L 是一种20V 二极管。 它需要比这个更高的额定电压。 由于 LM3410的额定电压不是那么高、因此应该是30V。 (有关其他信息、请参阅下面的、如果输出电压应为9.6V、则20V 二极管可能正常。)
查看显示屏规格后、背光在180mA 时应为9.6V。 如果您看到21.96V、则其他问题也会出现。 确保负载已连接、R5的电阻值为零欧姆。 如果负载开路、LM3410很可能会损坏、但 CMHSH5-2L 可能会节省负载、因为它在 LM3410之前发生了分解。 如果背光电压为9.6V、则20V 二极管应该正常。 查看数据表第14页的8.1.1.7、了解如何实现 OVP、以及第15页的图14。 确保背光正确连接且电路板上没有开路路径。
此致、