This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:对新的黄金文件进行编程后 FCC 错误

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036637/bq40z80-incorrect-fcc-after-programming-a-new-golden-file

器件型号:BQ40Z80

您好!

我已成功完成 BQ40Z80EVM 的学习周期、并使用 BQ Studio 的 Read SRec from device 选项提取了 srec 文件。 我将同一个电池(现在已完全放电)连接到 BMS、BMS 上有一个 BQ40Z80芯片、对黄金文件进行了编程、即使评估板上显示的容量为11900mAh、完整的充电容量也显示为300mAh。

我是否必须执行充电和放电循环才能显示正确的值、即使已对黄金文件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    这是因为您的电池在连接到新的闪存电量监测计时已完全放电。  经过几个周期后、它可能会更正 Qmax 和 Ra 表以解决电荷减少的问题、每个周期都有 Ra 和 Qmax 可移动的最大数量、因此它实际上取决于电池的降级程度。 您可以执行充电/放电循环或单独为电池充电、并将其连接到 BMS 并重置电量监测计。

    最棒的

    Jessica