This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:EVM

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036561/bq25504-evm

器件型号:BQ25504

您好!  
尊敬的先生,


我们如何调整 VBAT-OV 和 VBAT_UV 电阻器的值?
我们可以通过调整这些电阻器来获得5V 输出电压吗? 施加的输入电压为0.3~0.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    可以使用以下链接中的 xls 计算电阻器值:

    https://www.ti.com/lit/zip/sluraq1

    当更换 EVM 或您自己的 PCB 上的电阻器时、请确保完全移除所有残留焊料磁通、否则磁通可能会在1兆欧范围内形成寄生并联电阻、从而降低充电器所见的电阻。

    此外、充电器的冷启动最小电压从330mV 增加到600mV。  因此、除非 VSTOR 电压已经高于1.9V、否则充电器可能无法仅以0.3-0.4V 的电压启动。

    此致、

    Jeff