This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:双 PoE 输入

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, PMP20859, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036379/tps2378-dual-poe-input

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件: PMP20859TPS2372

尊敬的团队

客户的 PD 应用程序将具有两个 POE 输入(背面和底部),即应用条件:POE 输入将由不同的 PSE 设备提供。 但 它们只使用一个输入端口供电、而另一个端口是 LAN 端口。 客户希望进行设计、用户可以 选择一个 POE 作为输入(一个提供电源、另一个端口是 LAN 端口)。 因此、该应用使用两个 TPS2378。  

由于这两个输入可能是不同的电压(48V 和52V)、 客户可以参考 PMP20859以及如何对只启用一个 TPS2378的电路进行认证。 或任何参考设计可以提供的功能?  

1.如果背面 RJ45用作 POE 输入、而底部 RJ45用作 LAN 端口。

2.如果 背面  RJ45用作 LAN 端口 ,底部 RJ45用作 POE 输入。

PMP20859参考设计| 德州仪器 TI.com

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、  

    是的、正如您指出的、2个 PoE PD 和1个直流/直流控制器的问题是 PSE 电压可能非常不同、这会导致初级大容量电容中出现电流浪涌。  

    我们建议使用 PMP20859。 此设计使用 TPS2372、因为它具有自动 MPS 功能、可自动向 PSE 提供电流以维持 MPS 特征、因此 PSE 不会在端口不供电时断开连接。  

    TPS2378没有此功能、因此端口之间不会有"平稳过渡"。 哪个端口不主动提供电源将断开连接。  

    解决这一问题的唯一方法是从 VDD_RTN 获取一个电阻器、以提供小的虚拟负载来满足 MPS 要求(总共10mA)。 这会导致效率下降、但我们得到的功能与 PMP20859相同。 除了这一变化、我认为 TPS2378可用于 PMP20859。  

    因此、我们建议使用第2页上的确切原理图。  
    PMP20859原理图的第3页是 DCDC、可针对客户想要使用的任何 DCDC 设计进行切换。  

    我们通常使用的另一种方法是使用2个直流/直流转换器、然后结合直流/直流转换器的输出为负载供电。 这可能是一种总体成本更低的设计。 如果您想考虑 TPS2378、我有一些参考设计。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师