This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:将输出电压更改为48V

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23730EVM-093, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036336/tps23730evm-093-changing-output-voltage-to-48v

器件型号:TPS23730EVM-093
主题中讨论的其他器件: TPS23730

大家好、团队、

我的客户目前正在使用 TPS23730EVM-093进行评估、是否询问该电路板是否可以修改为输出48V?

 是否有采用 TPS23730的48V 输出参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dima、您好!  

    否、我们没有针对 ACF 的48V 输出、也没有在该功率级别上。  

    我们有54V 的一些设计、这是否起作用?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIMA、  

    我还想指出、客户通常使用具有此电压电平的降压/升压转换器。 48V 通常可以为另一个 PSE 器件下游供电。 如果客户不需要隔离、那么我们可能会建议使用降压/升压。 如果它们确实需要隔离、则会是反激式、我可以共享上面提到的54V 设计。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师