This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:在并联条件下请求 MOSFET。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036579/lm5146-request-about-mosfet-in-parallel-condition

器件型号:LM5146

你(们)好

我设计了并联的 MOSFET。 但是、它在并联时不起作用。

因此、我将频率更改为一半、它正常工作。

f:400kHz,并联 MOSFET =>无操作

f:200kHz、MOSFET single=>正常运行

这似乎是由于栅极电流不足造成的。 对吗?

是否有方法可以并行驱动?

MOSFET -

BSC0802LS (Infineon) https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSC0802LS-DataSheet-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d462700c0ae60170870e032d1d39

待机功耗规格为5W、我的电路板功率为6W。

让我知道如何改进。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这已经是一个3m Ω 的极低 Rdson FET、因此您可能不需要将它们并联。 Vgs = 7.5V 时每个 FET 的栅极电荷 Qg 为50nC、因此每个 FET 需要来自 VCC 的直流电流 Qg*Fsw = 50nC*400kHz = 20mA。 因此、四个 FET 消耗的电流为80mAm、超出 VCC 电流限制。

    此致、

    Tim