This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:GPI 信号不会关断电源轨。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036630/ucd90320-gpi-signal-does-not-shutdown-a-rail

器件型号:UCD90320

您好!

我在多个 GPI 引脚上定义了温度故障信号(在我的设计中、GPI 11-15上的 TEMP_ALERT_FP0-4)。 如果该信号变为高电平、则必须关断电源轨。

请参阅下面的定义。

然后在电源轨配置->故障响应选项卡中:

在这里、我将 GPI11-15设置为关断电源轨。 问题是、当 GPI 引脚变为高电平时、什么也不会发生? 但是,电源轨关闭了....

我出了什么问题?

预览附件 UCD90320 @ PMBus 地址113d Project.xml

UCD90320 @ PMBus 地址113d Project.xml
882 K 个字节

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCD90320-_4000_-PMBus-Address-113d-Project.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 GPI 从有效变为无效时、它被视为故障。

    在本例中、GPI 配置为高电平有效。 因此、当 GPI 从高电平变为低电平时、它会产生故障。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的快速回答。  

    我觉得将 GPI 配置为低电平有效有点奇怪、因为输入端的从低电平到高电平的转换会导致电源轨关断、输入信号为高电平有效。

    但是、将 GPI 更改为低电平对我来说很有用、谢谢。