主题中讨论的其他器件:TPS629210、 TPS629210-Q1、
在我的应用中、以下是输入/输出要求。
应用=电池供电的 Lora 资产跟踪脉冲负载类型应用。
VIN =+7.2V (2S LiSoCl2电池)、Vout =+3.3V、Iout = 210mA。
我希望在应用中实现最高的功率转换效率、但我在选择电感器时感到困惑。
如下表3所示。

"DFE252010"的电感磁芯是铁粉、磁芯损耗比其他类型高。 但是、根据应用曲线、当 Vout=3.3V 时、效率大约为90%。
- 效率曲线是考虑表3中列出的电感器得出的吗?
- 如果 DFE252010 不适用于高效率 、请建议我需要选择的电感器类型。