This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:针对高效率的电感器选择。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629210, TPS629210-Q1, TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036355/tps62745-inductor-selection-for-high-effieciency

器件型号:TPS62745
主题中讨论的其他器件:TPS629210TPS629210-Q1

在我的应用中、以下是输入/输出要求。

应用=电池供电的 Lora 资产跟踪脉冲负载类型应用。

VIN =+7.2V (2S LiSoCl2电池)、Vout =+3.3V、Iout = 210mA。

我希望在应用中实现最高的功率转换效率、但我在选择电感器时感到困惑。

如下表3所示。

"DFE252010"的电感磁芯是铁粉、磁芯损耗比其他类型高。 但是、根据应用曲线、当 Vout=3.3V 时、效率大约为90%。

  • 效率曲线是考虑表3中列出的电感器得出的吗?
  • 如果  DFE252010 不适用于高效率 、请建议我需要选择的电感器类型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    1.是的,

    2. 您可以尝试使用 XGL3530-472ME。 该电感器是复合磁芯材料、具有 Coilcraft 的较低 DCR 值。

    3.我会在下面的链接中推荐我们的新型转换器 TPS629210-Q1或 TPS629210。 我们将在今年年底之前发布它们。 器件和 EVM 现已在网站上提供。  TPS629210的尺寸更小、性能得到优化。 在输入电压为12V、输出电压为3.3V、 开关频率为1MHz 且电感为4.7uH 的情况下、效率高于90%。 请看一下。  

     https://www.ti.com/product/TPS629210-Q1?keyMatch=TPS629210-Q1&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我的电路板空间受限、表3中提到的电感器尺寸小(SMD 1008)、因此适合我的应用。

    如果使用表3中提到的电感器、我是否可以获得与数据表中所示相同的效率(>85%)?

    如果我使用第2点中提到的电感器、效率是否会提高?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    TPS62745产品说明书图6显示了使用表3中提到的电感器在 Vin=7.2V、Vout=3.3V、Iout=210mA 时效率高于85%。 在第2点中、它应该通过更低的 DCR 来提高效率、但尺寸更大。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nancy。

    我将介绍表3中列出的器件。