This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:将此部件与2S LiSoCl2电池配合使用

Guru**** 2523940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036297/tps62745-using-this-part-with-2s-lisocl2-batteries

器件型号:TPS62745

我们需要通过2节串联连接的 LiSoCl2电池转换+3.3V 电压。

2个 Linos SoCl2串联连接的组合电压将为+7.2V、因此需要转换+3.3V 电压。

输出电流要求为210mA

我们为 我们的应用选择了 TPS62745DSSR。

  1. 此部件是否支持 LiSoCl2电池的串联连接?
  2. 此外、是否满足上述部件支持要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    您能否详细介绍2个 Linos SoCl2串联连接的组合电压? 串联还是并联? 可以给我发送原理图吗?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    组合电压将为+7.2V、LiSoCl2电池的2个不是串联连接的。

    我们现在没有原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    如果组合输入电压为7.2V、则情况良好。 我将关闭此帖子。

    谢谢、

    Nancy