请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069QUICK-CALC 主题中讨论的其他器件:LM5069
您好、专家、
客户 考虑 在以下条件下使用 LM5069。
两个输入源支持 输出电容(3000uF)、负载为3kW。
输入范围为36V~72V。
条件1:
插入第一个输入源。 电压为36V、 现在输出充电至36V、并支持3kW 负载。
LM5069现在将进行热插拔控制。
条件2:
(遵循 条件1)
然后插入第二个输入源、第二个输入源的电压为72V。
LM5069现在将进行热插拔控制。
预期输出电容将在3kW 启动负载范围内充电至72V (由于第一个输入源为36V、因此只有第二个输入支持负载)
您能不能支持针对这些条件进行 LM5069计算。
谢谢
此致、
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric.Lai@ti.com