This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069QUICK-CALC:针对冗余系统的 LM5069设计支持

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036621/lm5069quick-calc-design-support-of-lm5069-for-redundant-system

器件型号:LM5069QUICK-CALC
主题中讨论的其他器件:LM5069

您好、专家、

客户 考虑 在以下条件下使用 LM5069。

两个输入源支持 输出电容(3000uF)、负载为3kW。

输入范围为36V~72V。

条件1:

插入第一个输入源。 电压为36V、 现在输出充电至36V、并支持3kW 负载。

LM5069现在将进行热插拔控制。

条件2:

(遵循 条件1)

然后插入第二个输入源、第二个输入源的电压为72V。

LM5069现在将进行热插拔控制。

预期输出电容将在3kW 启动负载范围内充电至72V (由于第一个输入源为36V、因此只有第二个输入支持负载)

您能不能支持针对这些条件进行 LM5069计算。

谢谢

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com