This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:扩频时钟的瞬态和输出调节性能

Guru**** 2559550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036504/tps62816-q1-transient-and-output-regulation-performance-for-spread-spectrum-clocking

器件型号:TPS62816-Q1

您好、专家、

客户询问输出瞬态响应和输出调节是否会启用 SSC 和 SSC 之间的推导。

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    启用展频时钟后、开关频率在 PWM 中随机变化、典型频率变化介于标称开关频率和高达288kHz 之间。

    了解这一点后、您可以参考 PWM 中输出电压与输出电流间的关系(如图10-13)。

    为了获得最佳瞬态响应、您可以使用 COMP 设置2、 请查看表9-1的最后一行。

    如果电容数量是一个问题、则比较器设置1也可用于较低输出电容组。

    如果由于启用了 SSC、您不应观察到一致的导出或变化、这将是由频率变化的随机性引起的。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian