This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:选择 N-MOSFET

Guru**** 2416220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035222/bq24610-selection-of-n-mosfet

器件型号:BQ24610

尊敬的专家:我想选择 N-MOS 替代产品、而不是 FDS8447。 电源为24V,充电电流为1.5A,电池的完全充电电压为16.4V。  备选 IC-2具有较低的 RDS (on),但其导通和关断时间比 备选 IC-1慢。 从功率损耗和性能视图中、哪一个组件更好? 感谢你的善意帮助。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MOSFET 的选择是尺寸、效率和时序的折衷。 为了提高效率、IC-2更好;对于计时、IC-1更好。 请根据您所需的应用进行设计。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike、感谢您的帮助。 此致。