This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563249:TPS563249的替代器件、由于不可用。

Guru**** 2924330 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563249, TPS563201, TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036157/tps563249-alternate-of-tps563249-due-to-unavailabilty

器件型号:TPS563249
主题中讨论的其他器件: TPS563201TPS56339

您好!

我的客户使用 TPS563249从12V 输入生成5V 输出电压轨。 所需的最大输出电流为2A。 但 TPS563249DDCR 的电源受到高度限制。 您能向客户推荐一些替代方案吗?

谢谢、此致、

Jash  

FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jash、  

    TPS563249是一款3A 器件、可支持3A 负载。 您能详细解释一下约束因素吗?  

    BRS、

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于需求增加和全球供应短缺、目前 TPS563249DDCR 的采购非常困难。 客户希望施加最大电流为2A 的负载。 他正在寻找一些替代的 BSR、这些 BSR 易于采购以满足他的要求。  

    谢谢、此致、

    Jash

    FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jash、  

    请试用 TPS563201/8或 TPS56339。  

    BRS、

    Edwin