This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:要求了解 LP5562引脚规格

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034982/lp5562-asking-for-lp5562-pin-spec

器件型号:LP5562

大家好、

客户设计 LP5562。

在 EVM 用户指南中,LP5562 EN 引脚似乎由 MSP430 GPIO“P1.0/TA0CLK/ACLK”控制,而不是由您提供的图中的“PU.0”和“PU.1”控制。

“PU.0”和“PU.1”应该是端口 “PU.0/DP”和“PU.1/DM”。

 请 告知我们在提供高电压(3.3V)和低电平电压时 LP5562 EN/VCC 引脚的确切消耗电流。

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据 EVM 电路板原理图、LP5562 EN 引脚由 P10/TA00CLK 控制。 哪个图将 PU.0 /PU.1与 EN 引脚连接?  

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    在 E2E 帖子之前、我已经提供了此信息。

    您是否会检查 LP5562的 EN/VCC 要求?

    在 LP5562中、EN/VCC 指示为电源输入引脚。 这很奇怪。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    您是否想就您之前提供的信息与我保持一致? 我没有参与任何有关 LP5562的电子邮件联系。 对于 EN/VCC 引脚、它是为内部数字电路供电的电压输入;因此它也可被视为 EN 引脚。  

    此致、

    Aaron Bing