This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030PEVM:请查看下面随附的 LMR16030PDDA 的设计。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036107/lmr16030pevm-please-review-the-design-of-lmr16030pdda-attached-below

器件型号:LMR16030PEVM

请查看下面随附的 LMR16030PDDA 设计。  

让我们知道该设计是否能够高效地提供 Vout=28V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    原理图对我来说似乎可以、请确保 PGOOD 引脚的上拉电压低于其额定值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!
    您已告知提供低于其额定值的 PGOOD 引脚上拉电压。
    请清楚地解释这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    PGOOD 最大电压为7V、因此请确保不连接到 Vo 或其他高于7V 的电压。 建议使用5V 电压作为上拉电压