This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:有关 SDA 和 SCL 的 I2C 下降时间的问题!

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036122/lp5036-the-question-about-i2c-falling-time-of-sda-and-scl

器件型号:LP5036

大家好、

我的客户测量的是 I2C 接口信号速度、他们测量的下降时间大约为1.5ns、小于我们的规格-(15+0.1Cb) ns?

那么、您能不能建议它是否正常?

如果没有、如何改进?

另一个问题是什么是 CB 价值?

还是需要将上拉电阻器更改为更高?

谢谢

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家是 ooo,团队将在本周内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    我已经与我们的设计人员进行了仔细检查、发现1.5ns I2C 下降时间正常。 CB 值是每个总线线路上的物理电容参数。 如果未观察到数据通信错误、则无需更改上拉电阻器值。  

    此致、

    Aaron Bing