This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555:输出 A+B

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8555, TPS92360, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035715/lp8555-output-a-b

器件型号:LP8555
主题中讨论的其他器件: TPS92360TPS61165

您好!

LP8555可以将两个输出 A 和输出 B 连接在一起,提供总计12*40mA=480mA?

我有低于2+6的 LED、但每个通道需要60mA。 但似乎通道1+ 3+5总共需要6*60mA=360mA。 LP8555输出 A 或输出 B 仅支持最大5*60mA = 300mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家是 ooo,团队将在本周内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    似乎所有灯串并联在一起是对的?  不建议将所有通道并联在一起、因为会产生较大的寄生电感并影响环路稳定性。 我想您可以选择 TPS92360或 TPS61165等单通道器件、它们可以通过一个 LED 连接提供大电流。