This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:Eco-mode 电流阈值

Guru**** 2385080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPS562208, TPS562200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035951/tps562201-eco-mode-current-threshold

器件型号:TPS562201
主题中讨论的其他器件: TPS562208TPS562200

尊敬的团队

您能否澄清 TPS56220x 数据表中的描述。

客户 感到困惑、在数据表第11页上用蓝色突出显示。

正如 他们所知、TPS562201是脉冲跳跃模式、TPS562208是连续电流模式。

什么是 TPS562200、什么是 Eco-mode 电流阈值?

请帮您推荐。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    1. 当输出电流从重负载状态降低时,电感器电流也会降低,最终纹波谷达到零电平,这是连续导通和不连续导通模式之间的边界。 当检测到电感器电流为零时、整流 MOSFET 关闭。 随着负载电流进一步降低、转换器会进入不连续导通模式。 导通时间几乎与连续导通模式下的导通时间相同、因此负载电流更小、输出电容器放电所需的时间更长、达到基准电压电平。 这使得开关频率更低、与负载电流成正比、并保持较高的轻负载效率。  

    TPS562200也是 ECO 模式运行。 ECO 模式电流阈值如下所示:

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,卢

    我们知道 fsw 是可变的。 如何计算 Iout 阈值(公式1)

    2.在数据表第5页上。VFB 阈值电压是什么意思?

     

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    您可以使用下面的公式来计算 Iout 阈值:

    这意味着当反馈电压降至基准电压以下时、高侧 MOSFET 会导通。

    此外、输出电压通过从输出节点到 VFB 引脚的电阻分压器进行设置。

    BRS

    卢西亚