This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:压降电压 TLV76733

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036437/tlv767-dropout-voltage-tlv76733

器件型号:TLV767

您好!

对于 TLV76733、如何确定 Vin=3.65和 Iout=0.725A 时的压降电压?  在数据表中未找到该值。

谢谢、

-基督教希腊语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    当 Vout 下降一定的值时测量压降。  数据表中的常见值包括与标称稳态性能相差100mV 或下降5%。  在这种情况下、数据表指定稳态性能下降5%。 公式中的"Vin"是一个拼写错误、将在下一次数据表迭代期间进行更正。

    在负载为0.725A 时获取 Vout、并在 Vin 上具有足够的电压的情况下记录 Vout 的值。  然后降低 Vin、直到 Vout 下降5%。  获取 Vin - Vout、您将在0.725A 负载下实现压降。  由于负载电流的值相似、因此它应该非常接近数据表中的此图:

    谢谢、

    斯蒂芬